This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243973/dp83826e

器件型号:DP83826E

您好、TI!

我们的以太网设计基于

  • FPGA Zynq 7000 XC7Z030 (MAC) --  RGMII
  • DP83826E (PHY) - RMII \ MII

RGMII 的 MAC (XC7Z030)是否与 RMII\MII 的 PHY DP83826E 兼容 ?

Zynq-7000-TRM - P16.6

XC7Z030:

 

DP83826E:

我们成功 发送了 ping 、但通信不稳定

对此我们能做些什么

  • 从 PHY 侧
  • 从 MAC 侧

我们是否可以将 DP83826E 替换为 具有 RGMII 接口的 DP83822 ?

DP83822 --数据表

DP83822 -- EVM

我们将 感谢您的帮助

提前感谢、

迈尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Meir、您好!

    根据定义、RGMII 标准与 MII 或 RMII 接口不兼容、因此通信将不可靠。

    我建议迁移到 DP83822以获得 RGMII 支持。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的回答

    您能否共享   DP83822 EVM - Altium 项目的设计文件 ?

    文献编号:SNLU179

    另一个问题:  

      如果接口不兼容,我们如何成功地在 UDP\TCP 数据包中传输数据? 或对 设备执行 Ping 操作?

     RGMII 是否可以与 RMII 配合使用?

    此致、

    迈尔

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meir、

      如果接口不兼容,我们如何成功地在 UDP\TCP 数据包中传输数据? 或对 设备执行 Ping 操作?

     RGMII 是否可以与 RMII 配合使用?

    [/报价]

    RGMII 无法与 RMII 配合使用。 所以、您无法传输任何数据包。

    我会向我们的团队咨询 Altium 文件、然后回复给您。

    --
    此致、
    Gokul.