This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75160B:SN75161BDW 的替代产品

Guru**** 2803055 points

Other Parts Discussed in Thread: CY74FCT245T, SN74ABT245B, SN75160B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244109/sn75160b-alternatives-to-sn75161bdw

器件型号:SN75160B
主题中讨论的其他器件:CY74FCT245TSN74ABT245B

您好!

在下面的主题中、提到了" 可以使用 CY74FCT245T 或 SN74ABT245B 等功能强大的收发器"。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1235932/sn75160b-discontinuance-of-select-rs485-devices-pdn-20230516001-3-sn75160b-sn75161b?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN75161BDWR#

作为 SN75161BDW 的替代方案、您能否告诉我在使用这些 IC 时作为外设电路需要注意什么?

此致、

西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN75160B 数据表的图12显示了 IEEE-488要求提供 GPIB 输出时存在的电压/电流关系。

    CY74FCT245T 或 SN74ABT245B 可能与 GIPB 器件搭配使用。 但是、不能保证它们的输出符合这些限制、IEEE-488规范可能会有其他限制。

    如果您有一个特定的 GPIB 器件希望继续工作、则可以使用 CY74FCT245T/SN74ABT245B 对其进行测试、该测试很可能成功。 但不能保证。 当然、不能简单地将这些收发器放入器件中并将其标记为"符合 IEEE-488标准"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    Yuta,

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens-San:  

    Elic-san、

    感谢您的支持。

    我的理解是否正确、如下所示?
     CY74FCT245T 或 SN74ABT245B 取代了  GPIB 的 SN75160B、但不符合 IEEE-488。

    此致、

    西井市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。 CY74FCT245T 和 SN74ABT245B 是通用逻辑信号收发器。 它们不符合 IEEE-488标准、但在许多情况下都很相似。 您必须对每个器件进行测试。