This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR810:缺少 SigCon Architect 的 DS320PR810配置文件。

Guru**** 2515730 points
Other Parts Discussed in Thread: DS320PR810-SMP-EVM, DS320PR810, DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240701/ds320pr810-ds320pr810-profile-for-sigcon-architect-is-missing

器件型号:DS320PR810
主题中讨论的其他器件:DS160PR410

我已经按照 DS320PR810-SMP-EVM 使用 DS320PR810构建了一个测试板

我想使用 SigCon Architect 配置 DS320PR810。 但是、我找不到 SigCon architect V3的必要配置文件。

您是否会共享用于下载配置文件的链接?

此致

LIM KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KS  
    在 TI.com 上的安全文件夹中提供了器件配置文件

    请使用 DS160PR410主页上的链接请求对安全文件的访问权限。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为它们有两种不同的器件。

    我发现 DS320PR810和 DS160PR410的寄存器映射不同。

    DS320PR810将每个通道映射至专用寄存器地址。

    但 DS160PR410使用全局寄存器来选择通道、并访问具有相同寄存器地址的通道映射。

    基于此、我认为搭载 DS160PR410配置文件的 SigCon 将不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KS  
    那么您是对的。 它们是两种不同的器件。

    该链路是通用的、而不是特定于器件的。 打开链接时、会询问您需要在 mysecure 上访问哪些器件。  

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 DS320PR810页面中缺少"更多信息"。

    您会帮助共享请求链接吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅供参考、我已尝试向 DS160PR410发出请求、

    mysecure 电子邮件通知我已批准访问 DS160PR410。

    我的安全资源中只有两个器件。

    希望这个链接可以分享到这里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KS

    我已授予您对包含 DS320PR810 SigCon Architect GUI 配置文件的单独文件夹的访问权限。 您应该会在接下来的一小时内收到一封关于这一点的电子邮件。 如果您在访问此文件夹时遇到任何问题、敬请告知。

    此致!
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THX…… 在站点完成 IT 维护后、我将尝试下载配置文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、KS  
    您是否能够下载配置文件?  
    我看到该线程标记为已解决、但它仍然打开。

    此致、  

    维森特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DS320PR810已添加到我的安全资源中。 请关闭此帖子。