This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0366:低温下的行为

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0395, LMH0366

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244167/lmh0366-behavior-at-low-temperatures

器件型号:LMH0366
主题中讨论的其他器件:LMH0395、

你好

我不确定我是否选择了正确的论坛。  谢谢,如果有人建议我一个更合适的.

IC: LMH0366和 LMH0395

在低于-40°C 几度的温度下、IC 的行为是怎样的?

  1. 施加电源电压后、IC 的所有功能是否都已打开?
  2. 它们会消耗功率吗? 或者功耗是否降低了多少?
  3. IC 的功能是否受哪些参数限制?
  4. 我假设施加电源电压时 IC 不会损坏、也不会在低于-40°C 时关断、对吧?

谢谢 Iris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在查看该文档、很快会回来与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    LMH0366和 LMH0395未在-40°C 以下进行特性描述。  这意味着、无法保证它们在超过-40°C 的温度下运行、也可能在此温度范围内不符合数据表规格。  说了这句话、我已经尽我所能回答了您的问题。

    1. 施加电源电压后、IC 的所有功能是否都已打开?
      1. 施加电源电压后、我不希望在接近-40C 的温度下运行会禁止器件上电。
    2. 它们会消耗功率吗? 或者功耗是否降低了多少?
      1. 我通常观察到功耗随温度升高而增加。  对于这些器件、我认为它们在-40°C 时比25°C 时功耗更低。
    3. IC 的功能是否受哪些参数限制?
      1. 低于-40C 时、不保证 IC 符合数据表规格。  这么说、我不希望它在-41C 下立即停止工作。
    4. 我假设施加电源电压时 IC 不会损坏、也不会在低于-40°C 时关断、对吧?
      1. 我不能指望这些 IC 会被立即销毁、工作温度略低于-40°C。

    谢谢。

    德鲁