This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1142:TUSB1142与 USB A 3.0连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240538/tusb1142-tusb1142-connection-with-usb-a-3-0

器件型号:TUSB1142

大家好!
按照随附的原理图、将 TUSB1142输出连接到 USB A 3.0是否正确? TX 到 RX 和 RX 到 TX?

非常感谢。
吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接正确。 您能分享一下有关您的设计的信息吗? 为何使用 USB Type-A 连接器?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、是 USB C 笔记本电脑的测试仪、在 USB A 中、我们有一个笔式驱动器、在另一侧有一个连接到 USB C 笔记本电脑的 USB C、 强制拉 CC1和 CC2、我们可以在不提取和交换电缆的情况下测试所有笔记本电脑 USB C 信号(电缆连接了所有引脚)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 使用 USB Type-A 插座后、您只需要确保 TX 眼图满足 USB 规范要求。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David、您确定此连接是否正常?
    我已经把 USB Micro B 插座从 TUSB1142 评估板更改为 USB A 插座 、但查看 Micro USB B 转适配器的数据表、 似乎这种连接换了、TX 换了 RX。
    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从 USB 连接器的角度来看、连接器的 SSTX 定义为输出、连接器的 SSRX 定义为输入。 看一下 TUSB1142 EVM 原理图、我看到了这个、

    纵观您的原理图、我看到它  

    连接看起来是正确的、您有何顾虑?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大卫,谢谢你的答复。
    如果您查看 USB Micro B 与 USB A 连接器连接的引脚排列、您会看到 USB micro B (评估板上的连接器)引脚6/7上的信号连接到 USB A (原理图上的连接器)的引脚5/6、 所以 TX 和 RX 看起来相反...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是正确的、因为您要将 TX 连接到 RX、将 RX 连接到 TX、

    谢谢

    大卫