This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:TIC12400-Q1一些问题

Guru**** 2680595 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1, TIC10024-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244982/tic12400-q1-tic12400-q1-some-question

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件: TIC10024-Q1

您好、支持团队

我们会使用 TIC12400-Q1代替 NXP MC33CD1020AES。

下面列出了几个问题:

Q1:在轮询模式下、仅在 PIN 状态下更改为唤醒 MSDI? 可以通过 SPI 拉高或拉低来唤醒?

Q2:在轮询模式下、INT 拉低需求周期是什么?

Q3:在 PIN 输入电流中读取关于 ADC? 或湿性电流?

Q4:`s TIC10024-Q1和 TIC12400-Q1有何不同? 仅 ADC 功能?

如有任何建议。 请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    Unknown 说:
    Q1:在轮询模式下、只有在 PIN 状态下才能更改为唤醒 MSDI? 可以通过 SPI 拉高或拉低来唤醒?

    TIC12400-Q1本身不会进入睡眠状态、它通常被置于低功耗"轮询模式"、从而仍能够监控可用于唤醒处于睡眠模式的 MCU 的事件。  TIC12400-Q1使用中断(/INT)引脚实现此目的、因此可使用器件的任何中断位导致/INT 引脚上的状态变化并唤醒 MCU。  

    通常在引脚状态更改中用于此目的、但可以使用其他事件、例如电源电压过压或欠压、高温警告或关断或 ADC 和湿性电流诊断错误等。  然而、仅仅将 SPI 引脚拉为高电平或低电平不太可能会导致唤醒。  如果这确实产生了 SPI 错误、则可以使用它、但器件可能需要在 CS 引脚为低电平时至少看到一个时钟周期。

    Unknown 说:
    Q2:在轮询模式下、INT 拉低需求周期是?

    我不确定我是否理解这个问题。  INT 引脚是中断引脚、如果为特定 INx 引脚启用了开关状态更改(SSC)中断、则当器件在该特定引脚上检测到状态变化时、INT 引脚将转换为低电平。  如果 CONFIG 寄存器中的 INT_CONFIG 位设置为0h (默认)为静态模式、则 INT 引脚将保持低电平、直到 MCU 清除中断。 如果针对动态模式将 INT_CONFIG 位设置为1h、则 INT 引脚将在 TINT_INACTIVE 周期(1.5ms 至2.5ms)内重复拉低、然后在 TINT_ACTIVE 周期(3ms 至5ms)内拉低、直到 MCU 清除中断。

    [quote userid="505972" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244982/tic12400-q1-tic12400-q1-some-question Q3:关于 ADC 是在 PIN 输入电流中读取的? 或湿性电流?

    ADC 不读取电流、而是读取电压。  根据欧姆定律(V = I * R)、流经连接到 INx 引脚的开关电阻的湿性电流会产生压降、该压降由 ADC 读取。  

    ADC 自诊断和湿性电流诊断使用相同的原理、通过监测内部电阻上的压降来验证器件是否正常运行、并能够检测 INx 引脚上的状态变化。  

    [报价 userid="505972" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244982/tic12400-q1-tic12400-q1-some-question ]Q4:`s TIC10024-Q1和 TIC12400-Q1有何不同? 仅 ADC 功能?

    主要区别在于、TIC12400-Q1同时具有可用于开关状态检测的 ADC 和比较器、而 TIC10024-Q1仅有比较器。  但是、TIC12400-Q1还具有矩阵模式、该模式允许在行/列配置中仅使用12个 INx 引脚(4至6个引脚用于拉电流、4至6个引脚用于灌电流)监控多达36个输入。  但主要的功能差异是 ADC。

    此致、

    乔纳森