主题中讨论的其他器件: TIC10024-Q1
您好、支持团队
我们会使用 TIC12400-Q1代替 NXP MC33CD1020AES。
下面列出了几个问题:
Q1:在轮询模式下、仅在 PIN 状态下更改为唤醒 MSDI? 可以通过 SPI 拉高或拉低来唤醒?
Q2:在轮询模式下、INT 拉低需求周期是什么?
Q3:在 PIN 输入电流中读取关于 ADC? 或湿性电流?
Q4:`s TIC10024-Q1和 TIC12400-Q1有何不同? 仅 ADC 功能?
如有任何建议。 请告知我。
谢谢。
此致、
劳伦斯