This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:RSTZ

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB211, TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243512/tusb216-rstz

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件:TUSB211

大家好、  

我的客户希望使用 TUSB216、以成为 TUSB211的2SD、

如果他们没有在上电期间禁用转接驱动器的任何情况、可以用电容器将 RSTZ 引脚悬空吗?

而无需任何外部上拉电源。

请帮我详细说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    是否已驱动 RSTZ 引脚? µF 不驱动 RSTZ 引脚、那么我会建议将0.1 μ F 外部电容器连接到 GND、以确保复位时提供干净的电源。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从动和不从动的区别是什么?

    它现在仅连接到0.1uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    驱动表示信号由另一个器件控制。 未驱动表示信号被上拉或下拉。

     根据您的描述、我认为信号不是被驱动的、因此您应该使用0.1uF 电容器接地。

     

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我使用0.1uF 的电容器将其接地、它将在 VCC 上电时启用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fred、

    可以、因为有一个内部上拉电阻器。

    此致!

    斯坦顿