This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:以太网合规性测试

Guru**** 2849800 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1240350/dp83867e-ethernet-compliance-testing

器件型号:DP83867E

高素质支持团队

目前、我们无法通过合规性测试。  

您能为我们推荐一款 通过合规性测试的采用 DP83867E 的平台吗?

谢谢、此致、  

茉莉花

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaski、

    我可以问问、在合规性测试期间您未通过哪项规格? 您是否根据下面所示的应用手册将测试模式1编程为测试模式4?

    https://www.ti.com/lit/an/snla239b/snla239b.pdf?ts=1687363233638&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDP83867E

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林

    此处描述了失败的测试:  

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1238491/sk-am62-1000base-t-compliance-tests-failed/4686053

    是的、我们已经将测试模式1编程为测试模式4。  

    此致、  

    茉莉花

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaski、

    我想再次检查一下、而不是在合规性测试期间对以下寄存器进行编程?

    在编程此寄存器时、您是否使用了扩展寄存器方法?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林

    是的、我们使用了扩展寄存器方法。 这是我们使用的代码。  

    mdio_extd_dp838x_write(skfd, 0x1D5, 0xF508);
    
    static void mdio_extd_dp838x_write(int skfd, int location, int value)
    {
    	// write value to desired register
    	int reg_regcr_h=0x0D;
    	int reg_addar_h=0x0E;
    	
    	// 1. write 0x001F (address function field = 00, DEVAD = 31) to register REGCR
    	mdio_write(skfd, reg_regcr_h, 0x001F);
    	// 2. write desired register address to register ADDAR
    	mdio_write(skfd, reg_addar_h, location);
    	// 3. write  0x401F (data, no post increment function field = 01, DEVAD = 31) to register REGCR
    	mdio_write(skfd, reg_regcr_h, 0x401F);
    	// 4. write  content of the desired extended register set register to register ADDAR.
    	mdio_write(skfd, reg_addar_h, value);
    
    }

    此致、

    茉莉花

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jaski、

    您是否能够向我们发送  PHY MDI 侧的原理图和布局以供进一步首次使用?

    --

    谢谢!

    林希尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,林

    我会向您发送原理图、但不会发送布局、因为这是机密信息。 您能告诉我、我如何 安全地将原理图发送给您吗?

    谢谢、此致、  

    茉莉花

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Singh:

    当然、我会将您添加为 E2E 中的好友。  我们可以通过电子邮件通知 您接受朋友的请求。

    --

    此致、

    林希尔曼