This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD23:是否有这样一个允许更多节点的器件?

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520, THVD1420, SN65HVD23, SN65HVD24, THVD1550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243059/sn65hvd23-is-there-a-device-like-this-one-that-allows-more-nodes

器件型号:SN65HVD23
主题中讨论的其他器件: SN65HVD24、THVD1520 THVD1550、THVD1420

我正在尝试找到一款 RS485半双工收发器可以处理100多个节点、距离超过100米、速度超过10 Mbps (20-30 Mbps 会更好)。 我知道这并非易事、这取决于许多因素、例如电缆质量。

我找到了 SN65HVD23、它针对25 Mbps 左右的信号进行了优化、电缆长度可达200米、但只允许64个节点。

SN65HVD24针对5 Mbps 左右的信号进行了优化、具有最长500米的电缆、可支持256个节点。 不过、数据速率要稍低一些、这是必要的。

如果不仔细查看每一个数据表、我就很难找到具有扩展范围特性的器件、例如接收器均衡或在发送器上预加重。

是否有人可以提供一些建议查看的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有源滤波的器件不是很多。

    使用具有强大输出的现代收发器、例如 THVD1520/THVD1550。

    数据速率受长电缆引入的抖动的限制。 或许可以使用共模扼流圈来提高信号质量、但抖动容限的接收器逻辑有多大也很重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应出现延迟。

    SN65HVD23/4是我们的唯一具有 RX 均衡网络的器件、此器件有助于在更长的总线长度上减少抖动。  

    Clemen 展示的图表是我们建议遵循的一般图表(假设使用120欧姆22AWG 双绞线-非屏蔽电缆-因为这是非常理想的电缆设置)。

    THVD1520 (或者如果您想要增强 ESD 保护和更宽的电源电压范围、THVD1420也是一个不错的选择)可以在正确的数据速率下运行、并且您应该能够在多达256个节点上运行100m、前提是您可以处理数据信号的一些额外抖动; 如果您可以在尽可能靠近推荐的导线的位置使用、您可能会看到总线很可能具有2%至3%的附加抖动。 这很可能是最佳选择-除非您能够摆动 SN65HVD24的3Mbps 速率(我认为这很可能不是最佳选择-但那将是下一个选择)。 我不会纯粹使用 THVD1550、因为它会缩短您 的最大未端接存根长度-对于您的系统来说、有98个未端接存根-在50Mbps 时、您通常在它开始导致之前看到~ 1/2到2/3米的未端接存根长度 稳定性问题。  

    一个重要的注意事项是、对于100个节点、网络拓扑和配置非常重要。 虽然 RS-485标准中没有具体定义-我们建议使用菊花链来最大程度缩短未端接存根的长度-   

    (请使用以 m/s 为单位的 C 表示 L、最大长度和米单位-这张幻灯片最初展示给美国的观众-基本方程式是相同的)

    v * c -是一个电缆参数、通常表示为1个参数(它也称为 Vp 表示相位速度)-许多电缆仅为该值的百分比-如78%-因此在这种情况下 v * c = 78%* c。  

    如果违反此要求、残桩将充当并行传输线路、这将产生反射并可能导致故障的信号质量问题。  

    如果您的设置不理想、通常需要为每个节点添加一个额外的线路驱动程序、并终止每个节点。 这通常不是理想的情况、因为它会增加信号链中系统的成本和复杂性、也可能增加电源树中系统的成本和复杂性。 因此、我强烈建议尽可能减小未端接存根长度。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    帕克·道德森