This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1021-Q1:LIN 主节点的电容器要求。

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TLIN1021DEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243949/tlin1021-q1-capacitor-requirement-for-lin-master-node

器件型号:TLIN1021-Q1
主题中讨论的其他器件:TLIN1021DEVM

您好、 TI 团队、

我们需要 LIN 主器件的信息。 我们需要范围。 还需要 TLIN1021的参考原理图。

此致

马诺伊 A  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manoj,

    感谢您向 E2E 介绍此内容、您可以使用 TLIN1021DEVM 作为参考原理图、我建议客户购买概述了所有 LIN 总线元件要求的 LIN 规范。 这里列出了电容器要求。 如果客户无法访问 LIN 规范、请告知我们。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。