This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS84AQ-Q1:SN65LVDS84AQ-Q1

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS84AQ-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244660/sn65lvds84aq-q1-sn65lvds84aq-q1

器件型号:SN65LVDS84AQ-Q1

在一个正在运行的项目中、我们将使用 LVDS (SN65LVDS84AQ-Q1)作为控制器和显示单元之间的接口。

根据控制器数据表(PIC32MZ2064DAS169-I/6J)第592页36-1:RGB 颜色映射、16位颜色的 B7到 B3被连接、3个 LSB 位(即 B2、B1和 B0)对于16位颜色被忽略、同时控制器的 GD23引脚表示表 B7 (蓝色)、GD22表示 B6、以此类推。

类似地、对于红色和绿色、分别为 LSB 2和3位、即 G1和 G0以及 R2、R1和 R0位被忽略。

但根据 LVDS 数据表(SN65LVDS84AQ-Q1)第 11/12应用信息、在控制器端、18位颜色连接 RED0到 RED5、GREEN0到 GREEN5和 BLUE0到 BLUE5被连接、并且在这里2个 MSB 位是第6位和第7位被忽略。

这与上文第3段中所述的控制器数据表中的情况相矛盾。
因此、要求澄清最早将 RGB 引脚从 PIC32MZ 控制器连接到 LVDS SN65LVDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tarun,

    这取决于应用程序。 SN65LVDS84AQ-Q1对其所通过的数据没有任何知晓。 该器件只使用时钟输入对21个数据通道进行采样、然后按照位顺序将它们放入 LVDS 物理层输出中、如图1所示。 因此、您所需要做的就是确认预期的信号/信号顺序将输入引入到 SN65LVDS84AQ-Q1的并行侧、以便 LVDS 位顺序/LSB/MSB 输出与面板预期相匹配。 您可以咨询面板供应商以了解预期的位顺序

    此致、

    凯西