This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2EUSB30A:USBLC6-2P6 USB 保护替代产品

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2EUSB30A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245490/tpd2eusb30a-usblc6-2p6-usb-protection-alternative

器件型号:TPD2EUSB30A

您好!

我正在寻找 USBLC6-2P6的替代产品来保护 D+/D-和 VBUS。 您是否有 具有 VBUS 保护或类似功能的 TPD2EUSB30A?

谢谢、此致、

安布罗维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    我们有 一个采用 Vcc 引脚的选项 TPD2E001。 它采用与 USBLC6-2P6相同的封装、但引脚排列会略有不同。  

    此致、

    塞巴斯蒂安