This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111A:在10.3125Gbps 下工作?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111A, DS100BR210, DS100BR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245763/ds100br111a-works-at-10-3125gbps

器件型号:DS100BR111A
主题中讨论的其他器件: DS100BR210DS100BR111

您好!

我的客户正在寻找工作速率为10.3125Gbps 的双通道转接驱动器或重定时器。
DS100BR111A 数据表指出、DS100BR111A、DS100BR210和 DS100BR111是"速率高达10.3Gbps 的双通道中继器"。
但是、它们实际上在10.3125Gbps > 10.3Gbps 下工作吗?

此致、

平野健

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和彦:

    DS100BR111A 将在10.3125Gbps 下工作。 下面是在10.3125Gbps 数据速率下获取的器件的一些性能曲线图。

    DS100BR111和 DS100BR210也将在10.3125Gbps 下工作。

    此致!

    谢恩