This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1EVM:未识别 HDMI 信号

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245770/ds90ub949-q1evm-hdmi-signal-not-recognized

器件型号:DS90UB949-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

您好!

我们打算通过 HDMI 馈送本机 FPD-Link 显示、因此我们选择 EVM 来完成这项任务。 但是、它似乎未检测到输入信号。 插入电缆后、PC 会根据 EDID 检测接收器、但寄存器 DUAL_CTL2 (0x5a)和 HDMI_FREQ (0x5f)分别保持在0x02和0x00。 我们是否错过了要启用它的一些设置? 我们使用各种电缆和 PC 进行了检查。

此致
塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:  

    是否连接了解串器器件? 否则、来自 PC 的检测将受到影响。  

    您是否具有 ALP 访问权限? 您能否捕获"HDMI"选项卡的屏幕截图?  

    此致、  

    洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Logan:

    非常感谢! 连接解串器确实起到了作用。 谁可能知道?

    美好的一天

    塞韦林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Severin:  

    很高兴听到这个诀窍。 是-我相信这是列表中的内容、是为了在将来的数据表修订版中说明;很抱歉给您带来不便。  

    此致、  

    洛根