Other Parts Discussed in Thread: ALP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB949-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:ALP
您好!
我们打算通过 HDMI 馈送本机 FPD-Link 显示、因此我们选择 EVM 来完成这项任务。 但是、它似乎未检测到输入信号。 插入电缆后、PC 会根据 EDID 检测接收器、但寄存器 DUAL_CTL2 (0x5a)和 HDMI_FREQ (0x5f)分别保持在0x02和0x00。 我们是否错过了要启用它的一些设置? 我们使用各种电缆和 PC 进行了检查。
此致
塞韦林