This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:仿真模型(S 参数模型)

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244633/tpd1e0b04-simulation-model-s-parameter-model

器件型号:TPD1E0B04

专家、您好!

我们下载 S 参数模型时、它是 TPD1E0B04DPL.S1P、

我们需要*。S2P。  

您能支持吗?

此致、

迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    请参阅随附的 S2P 文件: TPD1E0B04 S2P

    此致、

    塞巴斯蒂安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的大力支持。

    经过检查后发现、频率响应是1GHz。

    您能否向我发送产品说明书中0.1Ghz 至20GHz 范围内的 S2P?

    这是数据表图。

    此致、

    迈克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    当然、此处是0.1Ghz 至20GHz 范围内的 S2P。  TPD1E0B04 S2P

    此致、

    塞巴斯蒂安