This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV31:AM26LV31 &AM26LV32

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32, AM26LV31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245749/am26lv31-am26lv31-am26lv32

器件型号:AM26LV31
主题中讨论的其他器件:AM26LV32

您好!

我想知道,因为我没有在 DS 中找到信息(也许我没有读正确), AM26LV31和 AM26LV32在3.3Vcc 的最大消耗是什么?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Axel:

    因此、我将在前面说、我们仅规定空载时的最大电流-任何额外的功耗均由加载和数据速率决定、我们不直接规定这些电流。 基本上、接收器就是空载电流+逻辑输出电流(通常为低电平)

      - 32设备(RX)

      31设备(驱动程序)

    这将是无负载时的最大电流消耗、因为输出电流也将来自 Icc。 为了实现功率近似值、我们还提供了一个 Cpd 值、该值可用于估算负载下的功耗。

    如果您关心最大耗散功率-您只需要保持结温< 150C、其中 TJ = TA + R_THETA_JA * P_tot -在大多数情况下、如果您遵循环境温度指南、您实际上无需担心超过该值。 需要注意的一点是、R_THETA_JA 容易随系统的实施而发生显著变化、因此它本质上是一种适用的基准、但具有真正的有效值。

    此致!

    帕克·道德森