This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS213:与推荐替代 TRS213IDBR 的差异

Guru**** 2952380 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS213, MAX213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245559/trs213-the-difference-from-the-recommended-replacement-trs213idbr

器件型号:TRS213
主题中讨论的其他器件: MAX213

您好!  

MAX213CDBR 计划进行 EOL。
我想知道与推荐的 TRS213IDBR 替代产品的区别。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MAX213和 TRS213是相同的。

    "I"温度范围大于"C"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    唯一的区别是温度范围-"I"比"C"宽-因此"I"器件向后兼容使用"C"额定值的应用。  

    此外、它们是相同的器件、从电气角度来看、如果您进行更换、它们的行为应该是相同的。  

    此致!

    帕克·道德森