This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:CAN 终端

Guru**** 2546260 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245409/tcan4550-q1-can-termination

器件型号:TCAN4550-Q1
主题中讨论的其他器件:TCAN4550

您好,我计划将带有收发器(TCAN4550)的 CAN 控制器连接到汽车的 OBD 连接器。 我计划阅读发动机转速信息。 由于我正在连接一个外部器件、因此允许使用4米长的 OBD 电缆、并且我也可以在器件末端没有端接电阻器的情况下连接我的器件。(如果我可以假设汽车 CAN 网络已经有两端120欧姆端接、 是否需要在我的器件端放置120欧姆的电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您要通过 OBD 端口连接到的汽车内 CAN 总线的两侧应该有120欧姆端接、这意味着您不需要在您的电路板上包含端接电阻。  添加额外的120个端接电阻实际上可能会影响总线上的通信、因此我建议您在初始测试中不要使用它。  然而、如果您正在设计电路板、最好添加一个端接点、以防需要端接点、以便在必要时进行安装。

    此致、

    乔纳森