This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:某些应用问题需要帮助

Guru**** 2875700 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245726/tdp142-some-application-problem-need-help

器件型号:TDP142

尊敬的专家

我们公司使用 FPGA+TDP142输出 DP 视频信号。 下面我想问一下 TDP142芯片有哪些问题。 谢谢! 问题如下
1:辅助辅助通信信号 AUX_P 和 AUX_N 是一对差分信号吗? 与显示设备通信的方式。 TDP142规范手册的"9.2.1"章讨论了 FPGA 如何通过与 FPGA 的交流耦合与 TDP142进行通信?
2:仅保持 DP_是否可以通过 HPDIN 热插拔功能禁用 AUX 和 SNOOPENZ? AUX_P 连接的下拉电阻器、AUX_N 连接到上拉电阻器、SNOOPENZ 暂停。
3:TDP142有两种通信模式:GPIO 和 I2C。 是否有必要进行通信? 均衡可通过外部硬件控制、无需监听功能。
4:TDP142不需要监听功能是否意味着芯片以全功率运行? 检查 HPDIN 后、输出视频信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我插入的回复、

    1:辅助辅助通信信号 AUX_P 和 AUX_N 是一对差分信号吗? 与显示设备通信的方式。 TDP142规范手册的"9.2.1"章讨论了 FPGA 如何通过与 FPGA 的交流耦合与 TDP142进行通信?

    AUX_CH 是一个半双工双向通道、包含一个差分对。 AUX 在 FPGA 和器件之间进行通信、而 TDP142在启用 AUX 侦听时监控通信。


    2:仅保持 DP_是否可以通过 HPDIN 热插拔功能禁用 AUX 和 SNOOPENZ? AUX_P 连接的下拉电阻器、AUX_N 连接到上拉电阻器、SNOOPENZ 暂停。

    否。 当 HPDIN 处于低电平时、TDP142处于低功耗模式。 禁用 AUX 只能在 GPIO 模式下通过 SNOOPENZ 引脚完成。


    3:TDP142有两种通信模式:GPIO 和 I2C。 是否有必要进行通信? 均衡可通过外部硬件控制、无需监听功能。

    在 GPIO 模式下、DPEN 引脚控制是否启用 DisplayPort、SNOOPENZ 引脚控制是否启用 AUX 监测模式、DPEQ 引脚为 TDP142输入通道损耗提供补偿。 在 TDP142上电时对这些引脚进行采样。

    在 I2C 模式下、您必须首先对 TDP142寄存器进行编程才能实现相同的功能。  


    4:TDP142不需要监听功能是否意味着芯片以全功率运行? 检查 HPDIN 后、输出视频信号。

    是的。 一旦禁用 AUX 监测、在 I2C 模式下、即可通过各种配置寄存器控制对 TDP142 DisplayPort 通道的管理。 当启用 TDP142以进入 GPIO 模式(I2C_EN ="0")时、SNOOPENZ 引脚可用于禁用 AUX 侦听。 当 SNOOPENZ 引脚为高电平时、AUX 侦听功能将被禁用、所有四个 DisplayPort 通道将处于活动状态。

    谢谢

    大卫