This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:每个端口的 TUSB8042AIRGCR USB 禁用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245356/tusb8042a-tusb8042airgcr-usb-disable-per-port

器件型号:TUSB8042A

您好!  

您能帮助回答我关于已使用的位的有效组合的问题吗?  表15指出端口1和3不能标记为已禁用。  而表5中的第5行显示和示例、其中端口1和3均禁用。 您能帮助您澄清一下哪个表是正确的吗?

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Randy:

       应在 TUSB8042A 数据表中对其进行更正。

    此致

    布赖恩