This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7816 UART

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245125/iso7816-uart

ISO7816 UART 协议与正常 UART 协议有何不同?((硬件和软件视角)  

 如果我们有用于智能卡通信的正常 UART 协议、为什么需要 ISO7816 UART 协议?

ISO7816 UART 与普通 UART 的硬件是否有差异?

当任何 MCU 支持智能卡接口进行支付时、我们是否需要使用 ISO7816 UART 进行通信、或者也可以使用正常的 UART?

请分享任何描述付款期间智能卡连接器与主机通信的文章。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以看到、ISO-7816协议可以使用正常的 UART 模块实施。 ISO-7816指定额外的限制以确保互操作性。

    请参阅 www.smartcardsupply.com/Content/Cards/7816standard.htm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adarsh:

    您是否指的是 TI 产品?

    如果是、请让我知道是哪一个。 然后我可能能够把这个胎面分配给正确的专家。

    此致、

    Andreas。