This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:FRL 源问题

Guru**** 1772095 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, DS125MB203
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1237872/tmds1204-frl-sources-issue

器件型号:TMDS1204
主题中讨论的其他器件: DS125MB203

您好!

我们在 HDMI 连接器和 FPGA 之间使用 tmds1204。

我们获得高达4K60Hz 的非 FRL 源、但尽管对 TMDS1204和 FPGA 的均衡/VOD 进行了各种调整、但我们无法获得8K30源。 不过、SIGDET_OUT 信号处于低电平、所有4个通道都输出该信号。

不过、SCDC_SINK_CONFIG 寄存器(偏移= 31h)指示0x30、我们希望将其设置为0x34。

您能否帮助我们正确配置 tmds1204以获取 FRL 源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大家都从寄存器偏移0x20h 中读取什么内容?

    您能否尝试使用应用手册(下面的链接)中的 I2C 示例脚本、看看您是否有任何成功?

    请参阅本文档中的第3.1节示例脚本:

    https://www.ti.com/lit/an/snla419/snla419.pdf?ts=1686752131279&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTMDS1204

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我从寄存器偏移0x20中读取0x0。

    我们不使用 Aardvark 连接器、但我要使用脚本值设置寄存器。

    谢谢。

    哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您得到不同的结果、请告诉我。

    此外、您是否正在使用 DDC 监控功能(请参阅产品说明书第8.3.2节"监控 DDC 功能")?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    我应用你的脚本的值具有相同的结果。

    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x0a 0x08
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x0B 0x34
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x0c 0x71
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x0d 0xe2
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x0E 0x3f
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x10 0x00
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x12 0x13
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x13 0x01
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x14 0x13
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x15 0x01
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x16 0x13
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x17 0x01
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x18 0x13
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x19 0x01
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x1d 0xF3
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x1E 0x40
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x20 0x00
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cset -y 14 0x5c 0x09 0x00


    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x20
    0x00
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x31
    0x30
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x35
    0x00
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x41
    0x00
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x50
    0x80
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x51
    0x41
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x15
    0x01
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x17
    0x01
    [VC.1:F45EAB39FE43]:~$ i2cget -y 14 0x5c 0x19
    0x01

    我仅更改了以下寄存器的值:
    -寄存器0xA、0x8而不是0x88、因为我们不在通道交换配置中
    -寄存器0xd、0xe2而不是0xa2 (使用 AC 耦合)、如果我将值0xa2置1、则输出内容都不存在、这与值0xe2相反。

    但我仍会在寄存器0x31中获取值0x30、而不是0x34。

    借助 DDC 功能、我得到的结果与

    谢谢。
    哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khalid、

    您最初是如何配置设备的? 您能否与我分享您的原理图以便我了解设置?

    您的 FPGA 是需要单独的 CLK 输入、还是需要嵌入式时钟?

    您是否尝试过注册 0D->62? (受限模式)

    请将以下寄存器更改为:

    09->02、0A->0A、0E->BF 和10->03。

    谢谢。
    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    请参阅随附的原理图。
    FPGA 当然对 FRL 源使用嵌入式时钟、对非 FRL 源使用单独的时钟(TMDS 时钟)
    我尝试了有限的,没有成功,我也尝试了价值,你给我一样的结果。

    您是否具有寄存器0x10的文档?

    e2e.ti.com/.../Schematic_5F00_tmds1204_5F00_230615.pdf 

    谢谢。

    哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khalid、

    您是否已确保 HDMI 源符合 HDMI 2.1标准?

    您是否有可监控 DDC 通道的 DDC 解码器? 您能否向我发送该 DDC 解码器的示波器快照以便我了解一下 DDC 流量?

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    很抱歉因为我在度假而出现此延迟。

    当连接到 TMDS1204时、HDMI2.1图形发生器和 PC (Radeon 显卡 hdmi2.1)都有问题、并且在三星电视上都能正确显示高达8K60的图形。

    当图形发生器 hdmi2.1连接到 TMDS1204时、可参阅所附的受监控的 DDC。

    谢谢、此致、

    哈立德

    e2e.ti.com/.../I2c_5F00_transcations.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khalid、

    我们正在查看您发送给我们的数据、很快就会与您联系。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khalid、

    I2C 事务文档显示、寄存器41和42请求训练模式、但接收端不呈现更改 FFE 或更改数据速率的模式。  接收端需要写入寄存器41和42、以便发送端能够了解所请求的模式。

    谢谢。

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    我会检查一下、让您知道。

    谢谢。

    哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zach:

    我认为这不是问题的根源、因为同一个 FPGA 设计(相同的 HDMI 2.1接收器)适用于使用不同 DS125MB203转接驱动器的评估板。

    谢谢。

    哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Khalid、

    这是一个受电方问题、您可以从 I2C 事务日志中看到、对于 FRL 训练状态、受电方处于空闲状态、最终会发生 FLT 计时器超时情况。 接收端需要以新的速率或新的 FFE 水平请求培训。 接收端需要指示训练已完成、以避免 FLT 计时器超时并进入 FRL 视频模式。

    在每个通道的链路训练期间、受电方请求链路训练模式后、I2C 日志显示源端已清除 FLT 更新位、但受电端未设置 FRL 起始位。 因此、接收端继续 通过 FLT_READY 位指示它已准备好开始链路训练、但从不通过设置 FRL 开始位指示训练已完成。 该源最终超时并进入 TMDS 模式。

    谢谢。

    扎赫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Zach、

    我可以理解这种 I2C 事务问题、但我不明白的是、为什么同一个源端使用不同的 TI 转接驱动器 DS125MB203组件与相同的接收端工作。 请参阅随附文件
    可能还有另一个问题。

    e2e.ti.com/.../hdmi21.pdf

    谢谢、此致、

    哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈立德

    我们能否同时看一下 DS125MB203和 TMDS1204原理图?

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    请将您的电子邮件地址发送给我、以便我可以将它们秘密发送给您、因为它们是机密信息。

    感谢您的理解。

    哈立德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈立德

    我明白了、请接受我的友谊请求、这样您就可以通过私人消息将原理图发送给我。

    您还可以使用  DS125MB203捕获 DDC 日志文件吗?  

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈立德

    由于我们将讨论移到了私人 e2e 消息中、我将继续并关闭该主题。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    您可以关闭它、谢谢!

    此致、

    哈立德