This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83849IF:确认其他备选 IC

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83849IF, DP83869HM, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243916/dp83849if-confirmation-on-other-alternate-ics

器件型号:DP83849IF
主题中讨论的其他器件: DP83869HMDP83869DP83822I

大家好!

我目前正在 寻找 DP83849IF 的替代 IC (用于以太网到光纤的转换)

所以、我在这些应用中发现了  

您能否确认上述 IC 是否可以像 DP83849IF (PHY - PHY)一样工作

如果不能、请给出任何替代解决方案  

此致  

德州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    DP83822和 DP83869HM 都支持光纤接口、但都是单端口设备。 TI 以太网产品系列没有任何其他双端口器件。

    DP83822支持100Base-FX、DP83869支持100Base-FX 和1000Base-X。
    如果速度要求为100M、则建议使用 DP83822;如果速度要求为1000M、则建议使用 DP83869HM。

    如果您需要更多详细信息、请告诉我。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的宝贵信息、Gokul 先生、

    我 想介绍 DP83822I、您能否分享我搜索的与 DP83822I 相关的原理图?

    此致、

    德州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    您可以查看 https://www.ti.com/lit/ug/snlu179/snlu179.pdf 第3节中的 DP83822评估模块原理图

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Gokul:  

    我还需要关于 DP83869EVM 的确认 、如您所见、板上有一个微控制器可用于寄存器访问。

    我只是想用电源将以太网转换为光纤。

    我们是否可以在没有微控制器的情况下实现它????

    此致、

    德州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    光纤转铜线可以通过搭接进行配置。 但是、您可能需要对一些寄存器进行编程并读取一些寄存器以进行调试、

    如果您无法对寄存器进行编程、则会存在风险。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的宝贵信息 Gokul..

    您能不能在 DP83869EVM 的 第10页看到、我只需要第4点和第5点、这是(演示非托管模式的介质转换器)

    我的疑问是、我们是否可以在没有 MSP430的情况下进行媒体转换。 它实际上需要吗?

    此外,在 DP83822 EVM 中 ,它将执行以太网到光纤介质的转换,或者将其中的任何一个作为输入(仅以太网或光纤)。

    此致、

    德州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tex:

    正如我提到过的、媒体转换可以通过对任何寄存器进行编程来完成。 我曾提到这存在风险、因为我们以后将不会有任何自由度和调试选项。 我们仍然可以继续设计、我们要仔细地进行审查、确保一切顺利。

    DP83822支持100Base-FX、但不支持媒体转换。 抱歉、我提到了 DP83822。

    --
    此致、
    Gokul.