This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CS:关于 SGMII 直流规范

Guru**** 2868720 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867CS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243552/dp83867cs-about-the-sgmii-dc-specification

器件型号:DP83867CS

大家好、团队

我正在寻找 DC 和 UI 规范、或 DP83867CS SGMII 的掩码。
我在下面的主题中找到了答案。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921602/dp83867is-dp83867is-dp83867is-sgmii-dc-specification  

请给我们提供有关上述 SGMII 直流规格的更多信息。

[问题1]
输出 VOD (差分-峰值)是否高于下图所示的差分振幅(VOD)?


[问题2]
上述差分阈值的最小值为-100mV、最大值为100mV、VIDIFF=200mV 还是更高的要求?


[问题3]
在 DP83867的数据表中、有关于1.25Gbps LVDS 差分信号的说明。
DP83867CS、该器件是否符合以下 LVDS 规范?

◇μ V LVDS 标准
・差分电压(Vod)= 247~454[mV]
・偏移电压(Vos)= 1.125~1.375[V]
・漫射阈值(Vth)=最小值:-100[MV]、最大值:100[mV]
・输入电压范围(Vin)= 0~2.4[V]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    [问题1]
    输出 VOD (差分-峰值)是否高于下图所示的差分振幅(VOD)?

    [/报价]

    可以。

    上述差分阈值的最小值为-100mV、最大值为100mV、VIDIFF=200mV 还是更高的要求?

    [/报价]

    最小差异为100mV、而不是200mV。

    Unknown 说:
    [问题3]
    在 DP83867的数据表中、有关于1.25Gbps LVDS 差分信号的说明。
    DP83867CS、器件是否符合以下 LVDS 规范?
    [/quote]

    是的、它能够符合这些规范。  

    此致、

    梅利萨

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Melissa

    感谢您的回答。
    请告诉我以下几点。

    >最小差异为100mV、而不是200mV。
    以下哪一项是 DP83867CS 的差分阈值(Vth)?
    ・Ω 差分阈值(Vth)=最小值:-100[mV]、最大值:100[mV]
    ・Ω 差分阈值(Vth)=最小值:-50[mV]、最大值:50[mV]  

    >[问题3]
    >是、它可以符合这些规范。

    在 LVDS 规范中、差分电压(VOD)为247~454[mV]。
    然而、DP83867CS 差分电压(VOD)为150~400[mV]。
    我认为这不符合 LVDS 规范、我是不是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    美国办事处7月4日至4月23日假期关闭。 Melissa 将于7月5日23日返回后回复您的帖子。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    >最小差异为100mV,而不是200mV。
    以下哪一项是 DP83867CS 的差分阈值(Vth)?
    ・Ω 差分阈值(Vth)=最小值:-100[mV]、最大值:100[mV]
    ・Ω 差分阈值(Vth)=最小值:-50[mV]、最大值:50[mV] [/报价]

    其为 差分阈值(Vth)=最小值:-50[mV]、最大值:50[mV]。

    >[问题3]
    >是、它可以符合这些规范。

    在 LVDS 规范中、差分电压(VOD)为247~454[mV]。
    然而、DP83867CS 差分电压(VOD)为150~400[mV]。
    我认为这不符合 LVDS 规范、我是不是正确的?

    [/报价]

    根据定义、SGMII 具有更宽松的直流参数、因此不严格符合 LVDS。

    所有这些信息都可以在规范中找到、您可以通过 google "Cisco Serial-GMII Specification Revision 1.8"找到这些信息

    此致、

    梅利萨

    [/quote]