This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:Vsup 和 VBAT 之间的肖特基二极管

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74722-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244578/tlin1028-q1-schottky-diode-between-vsup-and-vbat

器件型号:TLIN1028-Q1
主题中讨论的其他器件:LM74722-Q1

如果我的系统的 VBAT 主输入已经使用 LM74722-Q1实现了反极性保护、客户是否仍需要在 Vsup 和 VBAT 之间添加肖特基二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该二极管的作用是阻断反向电流。 如果已经具有此保护功能、则无需添加二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易

    克莱门斯是正确的,如果您有任何其他问题,请告诉我们。

    此致、

    埃里克·哈克特