This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT101:TMC 信息

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1230258/sn65lvdt101-tjc-information

器件型号:SN65LVDT101

大家好、  

我遗漏了 SN65LVDT101DGK 的 CJC 信息。  

您能提供建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请给我几周时间申请  SN65LVDT101DGK 的热模型。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是   SN65LVDT101DGK 的热性能信息、

    结果-θ JA 高 K (标准数据表值) 174.2
    结果-θ JC、top (标准数据表值) 67.9
    结果-θ JB (标准数据表值) 96.2
    结果-Ψ JT (标准数据表值) 9.5
    结果-Ψ JB (标准数据表值) 94.4
    结果-θ JC、底部(标准数据表值)不适用

    谢谢

    大卫