This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:Vcca = Vccb = 3.3V 可能的用例?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245150/tca9509-vcca-vccb-3-3v-possible-use-case

器件型号:TCA9509
主题中讨论的其他器件:TCA9800SN74LVC2G66

团队、您好!

由于数据表显示了所有具有电平转换的用例、我想知道 Vcca = Vccb = 3.3V 是否也是一个有效用例?

请确认 VCCA≤(VCCB–1V)仅对电平转换应用有效、并且也允许 Vcca = Vccb。

我错了吗?

谢谢、此致、

汉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    产品说明书允许电压差小于1V。唯一有效的应用是电平转换。

    您试图解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的客户想将其用作开关来启用/禁用到总线的其他 I2C IC。

    https://www.ti.com/product/TCA9517A 是不是合适的器件? 如果不能、您能否推荐可以实现该目的的器件?

    感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9xxx 器件是电平转换器和缓冲器。

    如果您需要缓冲、我建议您使用 TCA9800/1/2/3。

    如果不需要缓冲、则可以使用任何通用模拟开关(例如 SN74LVC2G66)切换信号线。