This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83EVM:SN65DSI85 EVM 原理图电力线滤波器铁氧体磁珠选择

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244199/sn65dsi83evm-sn65dsi85-evm-schematic-powerline-filter-ferrite-bead-selection

器件型号:SN65DSI83EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI85

尊敬的团队:

下图摘自  SN65DSI85 EVM 用户手册。我能否知道如何使 FB1的阻抗为  220 @ 100MHz。

以及一些其他阻抗。

对于 C1、我是否可以使用值为10uF 的电容器、 额定电压10V

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里山

    这来自 Murata 数据表 https://www.murata.com/en-us/products/productdata/8796747366430/ENFA0021.pdf。我们使用的是 BLM18EG221SN1D。

    该电容器的额定电压为10V。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢。

    我的问题是如何在频率时选择该阻抗。 我的意思是您为什么选择220欧姆@ 100 MHz。

    为什么不使用100欧姆@ 50MHz?

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    220ohm@100MHz 属于磁珠规格的一部分、但您应查看其阻抗与频率间的关系图、如下所示。 我们需要抑制400-500MHz 左右的噪声、此磁珠满足我们的需求。

    要选择铁氧体磁珠、请查看此链接、 https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/choosing-and-using-ferrite-beads/

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David-san:

    非常感谢。

    最后一个问题。 请不要感觉不好。

    我想知道您需要从何处获得、抑制400-500MHz 左右的噪声、该磁珠可满足我们的需求。

    此致

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈里

    这是 EMC 合规性测试的一部分、并查找可抑制这一特定电源噪声的铁氧体磁珠。

    谢谢

    大卫