请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83826I 大家好。
我们将在基本模式、速度100M、全双工模式下使用 DP83826IRHBR。 我们有一个塑料连接器和塑料外壳、即非屏蔽 CAT5e 电缆。 我们未通过以太网电缆在10V/m、CCA 60-80MHz 频率下的传导抗扰度测试。 我们会以特定频率建立链路。 精确的频率会根据我们尝试对变压器初级侧进行的更改而有所变化(例如、移除 Bob-Smith、变压器中心抽头具有 BS、不同的 BS 拓扑等) 我们无法在家庭实验室中重现错误、并且正在等待经认证的实验室的下一时段。
在正常条件下、设备可以正常工作、电缆长度为120米(我们测试的最大值)。
在下一个实验时段、我们将收集有关要测试的内容的信息。 我们相信 DP83826IRHBR 是断开链路的器件。 我们尚未禁用快速链路断开功能、该功能在基本模式下默认启用。 除此之外、您能否为要执行的测试提供任何其他建议? 或会提高抗扰度阈值的 PHY 设置? 这方面是否存在已知问题?
谢谢。
此致、
博鲁特