This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9539:如果同时触发两个输入、是否需要两次读取状态以清除 INT 引脚?

Guru**** 2533320 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246055/tca9539-do-i-need-to-read-the-status-two-times-to-clear-the-int-pin-if-two-inputs-are-triggered-at-the-same-time

器件型号:TCA9539

您好  

 如果同时触发两个输入、是否需要两次读取状态以清除 INT 引脚?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有事件的内部队列。 对于每个管脚、状态有两位:上一次读取端口时的值和当前值。 只要这两个位不同时、该中断就被激活。

    读取端口(或输入值返回到旧值)会清除中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    从数据表中、每个引脚我只能看到1个状态位。 哪个寄存器表示上次读取的值,哪个寄存器表示当前值? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该位存储在标记为"输入端口寄存器"的触发器中。 旧值无法读取;每当您通过 I²C 读取时、触发器都会更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PYTsai:

    由于只有一个中断引脚、两个输入更改状态将仅标记1中断。 1读取输入端口寄存器会清除中断。 没有堆叠中断的内部 QUE 或缓冲器。  

    没有用于存储先前记录的值的寄存器。 我相信任何类型的存储器都必须通过软件完成。  

    此致、

    泰勒