This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:TUSB8020B 无法检测创见 TS0GSJ25CK3外部硬盘

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242733/tusb8020b-tusb8020b-unable-to-detect-transcend-ts0gsj25ck3-external-hard-drive

器件型号:TUSB8020B

我尝试将4TB 外部硬盘(型号:TS0GSJ25CK3、规格:5V、0.9A)连接到我的 TUSB8020B USB 端口、但大部分时间都无法检测到、或者一段时间后会被切断。

连接到我的 TUSB8020B 板时、其他拇指驱动器或外部硬盘不存在此问题。

我的外部硬盘驱动器也可以连接到所有其他笔记本电脑 USB 端口或任何外部集线器没有任何问题。

 

我连接了一个 USB 电流表、的电流消耗仅为0.4A、而我的 USB loadSW 限制设置为1.3A。

 TUSB8020B 无法检测到此外部硬盘、有什么原因吗?  

我尝试了测量 SMBUSZ (P22)、FullPWRMGTZ (P36)、PWTCTL_POL (P21)和成组(P35)来检查它们的电压电平、它们的所有电压均为0V。

- SMBUZ、成组和 FULLPWRMGMT 应该有内部 PU ,所以为什么电压测量是0V 的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peck:

     能否发送原理图进行审阅?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我上周已向您发送了原理图。

    您有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我上周已向您发送了原理图。

    您有任何反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图看起来可以、如果 SMBUz 在外部悬空或 PU、则不应处于低电平。 GRSTz 是否变为高电平?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、GRSTz 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件焊接是否正常?

    此致

    布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有的板上都发生了这种情况。  

    焊接正常、我已经检查了。

    无论如何、我可以在集线器中禁用 OC 检查吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我感到困惑:

    1;如果 SMBUSz 较低、BTU 闪存驱动器仍然工作?

    2:只有外部硬盘驱动器无法正常工作、如果您有 USB 分析仪、您能否获取 USB 跟踪数据?

    最佳

    布赖恩