This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042:参考设计

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8042, TUSB8043, TUSB8042A, TUSB8043A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245121/tusb8042-design-in

器件型号:TUSB8042
主题中讨论的其他器件: TUSB8043TUSB8043A、TUSB8044

我们计划将 SoM 上的两个 USB 端口之一扩展到两个到四个端口。 我们将在 Linux 平台上嵌入该器件、但除了片上 SDK 外、没有看到任何软件接口。

TUSB8042和 TUSB8043似乎是引脚兼容的。 对于供应链保护、请建议在单个焊盘模式上支持两者的任何问题。

目前是否有最有可能在未来上市的 IC 设计最好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们应该在未来都可用,单地模式意味着菊花链?

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么我们将仅使用一个 IC、可能只有两个端口。  我的意思是,如果我们不能购买一个,我们会购买另一个。  我意识到它们可能需要不同的固件、但我主要感兴趣的是在不进行修改的情况下使用 PCB 来安装任一 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、TI 集线器器件的固件应该相同。 并建议使用 TUSB8042A 或 TUSB8043A、具有引脚对引脚。

    最佳

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 数据库显示了适用于 TUSB8042的 TUSB8044EVM、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (fat finged early submit of Incomplete reply) TI 数据库显示用于 TUSB8042和 TUSB8043的 TUSB8044EVM。  

    1. 在 PCB 上、TUSB8044是否也可以与 TUSB8042和 TUSB8043类似地进行互换?
    2. 针对 TUSB8042和 TUSB8043在 TUSB8044EVM 上开发的代码有何不同、您意味着上面'8042和'8043是相同的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:它们共享同一个 EVM。

    2:您自己没有特定的代码开发。 Windows 或 Linux 上的通用集线器驱动程序应该适用于所有这些集线器设备。

    最佳

    布赖恩