This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS36C200:最小/最大数据速率

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DS36C200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245348/ds36c200-min-max-data-rate

器件型号:DS36C200

请告知 DS36C200是否可以支持100MHz SDR (200Mbps DDR)?

否则、请告知它可以支持的最大信令数据速率、以及如何根据数据表参数确定或估算该速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma、您好!

    您计划如何使用此部件、支持 SDR/DDR 意味着什么? 这是一个 LVDS 双路收发器、而且是一个纯电气器件。 输入上升/下降沿不会指示输出、但输入电压阈值会指示输出。 请参见下方的。

    数据表指出数据速率高于100Mbps。 该值取决于传输介质的长度。 长度越短、数据速率越快、而不会影响性能。 我们提供了一个应用手册、其中进行了更详细的介绍。

    您能够多远、多快地操作 LVDS 驱动器和接收器?

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用手册很有帮助、感谢 Josh!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常荣幸。 如果还有其他问题需要我们帮助、请告诉我们。

    此致、

    约什