This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:EFT 突发测试导致网络连接断开

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245375/dp83848i-eft-burst-test-causes-network-connectivity-to-drop

器件型号:DP83848I


 什么 是  链路 伙伴?

客户有额外的网络电缆适配器电缆,



-    它的 失败 在什么水平,     你 试图  达到什么水平?


EFT 和浪涌均为4级、4KV、最高标准。μ V


- 当  PHY  丢失 链路时,         它需要多长时间 才能 恢复 链路?

当 EFT 测试为网络通信停止时、连接会自动恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据此 参考设计、DP83848似乎能够在4级执行 B 类操作;这与您提供的描述相匹配。

    此致、

    格罗姆