Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 大家好、我叫 Daechan Lim。
我目前通过搭接在1000M 介质转换器模式下使用 DP83869HM。
使用此芯片时、我观察到一种现象、即 PHY 芯片在检测到 SD 信号后无法识别与 MAC (以太网交换机 IC)的链路时会进入 PWDN (断电)模式。
当检测到 SD 信号且 SD LED 亮起时、如果在几秒内建立链路、PHY 将正常工作。 但是、如果在 SD LED 照明期间未识别链路、则 PHY 芯片似乎进入睡眠模式。 即使 MAC 启动后、也不会与 PHY 建立连接。
我无法在数据表中找到有关此问题的信息、我确认我的电路设计可能会出现问题。
未建立 MAC 和链路时、DP83869HM 是否会进入 PWDN 模式?
谢谢你们一直