This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:重定时器 p/n 引脚交换

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245383/ds125df111-retimer-p-n-pin-swapping

器件型号:DS125DF111

各位同事:

我们使用 DS125DF111重复10G SFI 信号。
为了方便 PCB 布局、我打算交换器件两侧的极性、这可以接受吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    是的、这种连接正常。 可以通过在选择通道后写入0x1F[7]= 1'b1来反转输出极性。

    谢谢!

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    感谢您的快速回复。

    只需再次确认;如果只有一侧被交换、那么我需要为该通道更改0x1F=1'b1、对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    正确(0x1F[7]= 1'b1)。

    谢谢!

    埃文