This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:未镀层区域/端子引线尖端上的 SN65HVD230DR 氧化。 端子上的这种氧化是否使引脚正常与放大器匹配;TI 可以接受? 如果是、请确认它不会影响器件的形状、安装和功能。 谢谢。

Guru**** 2756645 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244514/sn65hvd230-sn65hvd230dr-oxidation-seen-on-unplated-area-tip-of-terminal-leads-is-this-oxidation-on-terminal-leads-normal-acceptable-by-ti-if-yes-please-confirm-it-will-not-affect-form-fit-and-function-of-the-part-thanks

器件型号:SN65HVD230

在端子引线的未镀层区域/尖端上看到氧化现象。 端子引线的氧化是否正常且 TI 可接受? 如果是、请确认它不会影响器件的形状、安装和功能。 谢谢。