This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9544A:PCA9544A 的音量特性值

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, PCA9544A, TCA9800, TCA9544A, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244062/pca9544a-vol-characteristic-value-of-pca9544a

器件型号:PCA9544A
主题中讨论的其他器件: TCA9800、 TCA9544A、 TCA9617A、TCA9617B

您好!  

在数据表中、VOL = 0.4V 的条件是 IOL = 3mA、但在3mA 或更低的条件下、您是否有关于 VOL 特性值的任何数据?

在电流电路配置中、另一侧的 VIL 为0.36V。 我们认为、如果 IOL 电流值减小、VOL 电压值将相应地降低。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3mA 时为0.4V、6mA 时为0.6V 是 μ I²C 规范要求的两个限值。

    请注意、PCA9544A 是一个无源开关;这些规范不适用于到四个从通道上任何器件的 I²C 访问。

    0.36V 不符合 μ I²C 规格。 这是哪个器件? 您能展示一个原理图吗? 可能有必要添加像 TCA9800这样的 I²C Ω 缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    Conor、

    感谢您将此推荐给 E2E 并感谢您的持续耐心。 由于美国国庆长假、我们的多位 TI 专家外出、但我们会在2023年07月05日 CST 业务结束后与您再次相见。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Clemens Eric、

    这是哪个设备? 您能否显示原理图?

    我将附加一个简单的连接配置。 相应器件是 Microchip 的 EEPROM、可通过 FETBus-SW 转换2.5V-1.8V。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请注意、所有三个上拉电阻器(R1、R2和开关另一侧的一个)并联。 要降低 VOL、请使用较高的电阻值、使总上拉电流远小于3mA。 (如果您的总线非常大、以至于它具有非常高的电容、则可能需要降低频率。)

    如果改用 TCA9544A、则可以在1.8V 下运行它、从而允许电平转换为1.8V。(内部开关是 MOSFET、与 U1类似。) 这样就无需使用分立式电平转换器和第三个上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我有一个关于 TCA9544A 的问题。

    第1季度
    在我的理解中、我是否正确、即允许 VCCA 裕度高达 VCCB +0.5V? 此外、假设 TCA9544B 相同是否正确?

    第2季度
    对 VCCA 和 VCCB 的电源时序是否有任何限制?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868848/tca9617a-power-sequence-question?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TCA9617A

    Thnaks,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的问题不适用于 TCA9544A。 假定您是指 TCA9617A:

    数据表中没有提到0.5V。但假设电源之间有一个二极管、那么0.5V 听起来是可以的。

    2.相应数据表的第10部分对此做出了解答。 TCA9617A 要求 VCCB 不在 VCCA 之后供电;TCA9617B 没有这个限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    泰勒