This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:适用于 PCIe REF CLK 应用的 TMUXHS221

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1242127/tmuxhs221-tmuxhs221-for-pcie-ref-clk-application

器件型号:TMUXHS221

尊敬的先生:

以及面向 PCIe REF CLK 应用的 TMUXHS221。

1.不使用 DA 端口。

DA+引脚为 NC (无连接)-悬空、是否正常?

DA-引脚为 NC (无连接)-悬空、是否正常?

 

2.

传入的 CLK 连接到 D+/D-。

转发的 CLK 连接到 DB+/DB-

上述连接是否正常?

 

请检查以尽快回复我们。

非常感谢。

B.R

文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    感谢您的提问。

    1.对于 DA+和 DA-都可以浮点。

    2.是的,这是可行的。 我们有数据需要确认。

    此致!

    斯坦顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    了解 TMUXHS221NKGR- PCIe_REF_CLK 原理图。

    请检查原理图是否正确、并尽快回复我们。

    谢谢

    B.R

    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    OEn 引脚电路比正常情况更复杂。 为了澄清这一点、OEN 必须为低电平才能使多路复用器开启。

    此外、原理图看起来不错。

    此致!

    斯坦顿