This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:是否有背钻建议?

Guru**** 2882290 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246305/ds110df111-back-drill-recommendations

器件型号:DS110DF111

大家好、 DS110DF111的布局指南指定了背钻连接器和信号过孔、以最大限度地减少高速串行链路上的残桩。 我计划使用此重定时器器件支持 VPX 连接器和 SFP+连接器之间10G 以太网的信号调节。 PCB 设计为采用 FR408HR 材料的通孔设计。 TI 是否对最大 PTH 残桩长度或最佳实践有建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack、

    对于最大残桩长度、我们没有具体的建议、因为它取决于  PCB  设计。 在这种情况下、建议进行仿真、以确定与任何其他设计权衡相比、过孔残桩长度是否需要减小。

    谢谢!

    埃文