请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB941AS-Q1 您好!
关于 DS90UB941AS、关于 DSI_CONFIG_0寄存器位4、我有很多问题可以打断您、如果 DSI_SYNC_PULSES = 1、这意味着会重新生成原始 VS/HS 时序。
我不明白如何重新生成原始 VS/HS 时序。 或者如何知道 原始的 HS/VS 宽度?

如果 BRIDGE_CLK_MODE = 0,DSI 参考时钟模式、则是有关 DS90UB941AS 的另一个问题。 如果输入 DSI 时钟突然消失、FPD 链路是否断开?
如果低频控制信号可以正常传输?
此致
凯林