This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:100MHz 全双工问题

Guru**** 2531260 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246080/dp83826i-100mhz-full-duplex-issue

器件型号:DP83826I

您好、

使用 DP83826I 的客户现在可以启动并读取和写入配置。 但每次它都只能自动配置为10MHz 半双工、但无法配置为100MHz 全双工。 如何解决此问题?

谢谢!

乔伊斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的发帖。 请允许我们 在2个工作日内查看此内容。

    此致、

    格罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joyce、您好!

    您是否能够成功建立 PHY 链路? 您能否提供寄存器0x0和0x1的值、以便验证链路和自动协商状态?

    此致

    Eric Tian