This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:在我们的应用中、CAN 总线将有5V CAN 和3.3V CAN 收发器、对环境的输出电路有何建议?

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1246450/tcan332-in-our-application-the-can-bus-will-have-both-5v-can-and-3-3v-can-transceiver-any-suggestion-for-the-output-circuit-for-the-environment

器件型号:TCAN332

您好  

在我们的应用中、CAN 总线将同时具有5V CAN 和3.3V CAN 收发器、是否可以对 TCAN332 输出电路提出任何建议以使其在这种情况下更加稳健?

我们引用此帖子  

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/815192/tcan332-mixed-system-that-3-3v-can-tcan332-and-5v-can

据说在这种3.3V 和5V 的混合情况下、将会看到更多的共模噪声。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PY、您好!

    混合3.3V 和5V CAN 系统中的共模噪声对实际 CAN 信号的稳定性的影响最小。如果您的应用需要电磁辐射、则需要更关注这一点、因为共模信号与实际 CAN 信号的发射曲线直接相关 系统中。 如果您的应用不需要考虑这一点、则无需额外的电路即可实现混合电源解决方案。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。  

    此致、  
    埃里克·肖特