This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:关闭 FLD 设置

Guru**** 2939640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1243662/dp83826i-turn-off-fld-setting

器件型号:DP83826I

大家好、

我知道在基本模式下、默认设置是 FLD"开启"。

我想知道如何将 FLD 的设置更改为关闭。

将00h 写入寄存器0Bh 后、我的用户读取468h、但 CFG_FLD_EN ="1"。

设置方法中是否存在错误?

此致、

健治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    您是否曾尝试 在设置寄存器0x0B 后设置 CFG_FLD_EN = 0? 如果这不起作用、请尝试在所有命令之后写入0x1F = 4000并读取 CFG_FLD_EN 两次。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    感谢您的支持!

    CFG_FLD_EN 未在数据表中列为 R/W 类型。

    它是可写的、这是正确的吗?

    此致、

    健治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kengi:

    抱歉、我犯了一个错误、因为  CFG_FLD_EN 不是可写寄存器。 您最初看到的行为是预期行为、位 CFG_FLD_EN ="1"由自举确定、在基本模式下、默认情况下将其打开。  

    要关闭 FLD、您可以正确地将 00h 写入寄存器0Bh。 但是、 即使关闭 FLD、CFG_FLD_EN 在基本模式下仍应保持为1。 确认 FLD 是否关闭的方法是读取  0Bh。

    此致、

    梅利萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Melissa:

    我是 Kenji 的同事。

    您是说在基本模式下 FLD 不能关闭吗? 对吧?

    如果不是、您能否详细解释如何打开 FLD?

    此致。
    Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kenji:

    通过 向寄存器0Bh 写入00h、可以在基本模式下关闭 FLD。 只是这些更改不会反映在寄存器 位 CFG_FLD_EN 中。

    此致、

    梅利萨