This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9416:偏移电压 I2C

Guru**** 2963350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9416, TCA9800, TCA9617B, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244114/tca9416-offset-voltage-i2c

器件型号:TCA9416
主题中讨论的其他器件: TCA9800、 TCA9617B、 TCA9803
我使用 PCA9600、只有这一个在 SCL 和 SDA 引脚上有+- 0.65伏的偏移电压。 对于我使用的一些 i2c 器件、这是个问题。 
能否使用 TCA9416等 IC2电平转换器? 我可以摆脱失调电压吗? 这样我就能消除偏移吗? 还是保持偏移? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9416是无源开关、因此无法消除偏移。

    您需要一个 I²C 缓冲器(所有的 I²C 缓冲器都是电平转换器)。 大多数 μ I²C 缓冲器(例如、TCA9617B)在一侧有他们自己的电压偏移。 TCA9800/1/2/3是两侧均无电压偏移的缓冲器、但有一项限制就是不得在 B 侧使用上拉电阻器。

    TCA980x 适合您的应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 是否代替 PCA9600? 或者我是否需要此芯片与 PCA9600系列一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 分离了两条普通 μ I²C 总线(高达400pF)。 当您使用 PCA9600时、我想您有一个更糟糕的总线;TCA9803不足以实现这一点。

    当串联使用多个缓冲器时、请注意、"特殊"端口(使用失调电压或 TCA980x B 侧的电流源)不得连接在一起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的不需要 PCA9600、TCA9803可以满足这一需求。 那么、当使用 TCA9803时、B 侧是否具有电压偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA980x 在任一侧都没有电压偏移。 它使用不同的机制来允许双向缓冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。

    Joost,

    由于美国节假日、我们的 TI 专家将延迟回复、直至2023年07月05日。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    埃里克·哈克特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的服务。 节日快乐!

    另一个问题是、是否可以在多点通信中使用 TCA9803?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 允许许多器件、甚至是多个主器件(如果软件正确处理仲裁)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joost:

    TCA980x 系列有自己的必须遵循的规则集。  

    器件的 B 侧具有电流偏移(而不是电压偏移)。

    器件的 B 侧无法连接到其偏移侧的其他 I2C 缓冲器(包括自身)。  

    B 侧无法连接到其 B 侧的导通 FET 开关。

    B 侧上的器件必须能够驱动低于 IILc 规范(类似于电压偏移缓冲器的 ViLc 规范)。 这不鼓励在器件的 B 侧上拉电阻器和串联电阻器。

    是否可以在多点通信中使用 TCA9803?

    只要符合上述规则、就可以实现。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、今天测试了 TCA9803。 非常理想、偏移现在为0.2伏