器件型号:DP83869HM
大家好!
器件型号: DP83869HMRGZT
器件应用: 100BASE-TX 和1000BASE-T 以太网接口(SGMII 至铜缆接口)
下面是器件中的一些查询、
1) 1)我要通过 SMI 接口配置自动协商功能。 因此、我不会在 LED 引脚中使用硬设置。
如果可以、我可以单独将这些引脚用于 LED 驱动吗?
2) 2)我将 I/O 电压配置为1.8V。 我想在低电平有效状态下驱动 LED。 我要将 LED 上拉至3.3V。
我想确认是否可以这样做? VDDIO 1.8V 和上拉3.3V
3)跟进在问题2号,如果我像这样连接,当高信号由 PHY 提供时,会发生什么情况,有电流流流过 LED ? 指示灯是否会损坏?

请尽快澄清我的疑问。
此致、
哈里克里什南