This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:LED 硬搭接设置和其他选项

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1244042/dp83869hm-led-hard-strap-settings-and-other-options

器件型号:DP83869HM

大家好!

器件型号: DP83869HMRGZT

器件应用: 100BASE-TX 和1000BASE-T 以太网接口(SGMII 至铜缆接口)

下面是器件中的一些查询、

1) 1)我要通过 SMI 接口配置自动协商功能。 因此、我不会在 LED 引脚中使用硬设置。

如果可以、我可以单独将这些引脚用于 LED 驱动吗?

2) 2)我将 I/O 电压配置为1.8V。 我想在低电平有效状态下驱动 LED。 我要将 LED 上拉至3.3V。

我想确认是否可以这样做? VDDIO 1.8V 和上拉3.3V

3)跟进在问题2号,如果我像这样连接,当高信号由 PHY 提供时,会发生什么情况,有电流流流过 LED ? 指示灯是否会损坏?

请尽快澄清我的疑问。

此致、

哈里克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harikrishnan、

    请在下面找到我的评论。

    Unknown 说:
    如果可以的话,我可以用这些引脚单独驱动 LED 吗?

    可以。

    2) 2)我将 I/O 电压配置为1.8V。 我想在低电平有效状态下驱动 LED。 我要将 LED 上拉至3.3V。

    我想确认是否可以这样做? VDDIO 1.8V 和上拉3.3V

    [/报价]

    PHY 在1.8V 域下运行、无法上拉至3.3V。 要在1.8V VDDIO 下使用 LED、建议的方法是使用电平转换器。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    谢谢你的回复。

    我还有一个与此器件相关的问题。

    根据设计检查清单、MII 信号建议的最大布线长度为6英寸。

    此路由长度是否也适用于 SGMII MAC? 因为它是高速接口、所以我对这一个有疑问。

    如果我们将 SGMII 信号路由到另一个 PCB 或模块、是否建议这样做、是否需要采取哪些预防措施?

    请尽快解决我的问题。

    此致、

    哈里克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Harikrishna、

    SGMII 是一种高速信号、建议布线长度通常不超过4英寸。

    这不是硬性要求、但您必须通过板级信号完整性仿真来检查性能。

    不建议通过连接器将 SGMII 信号路由到另一个模块。 同样、您可以使用 SI 仿真来检查性能、并检查性能是否正常。

    --
    此致、
    Gokul.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gokul、您好!

    感谢您的回复。

    另外一个有关电源时序和 MDI 信号的查询。

    1.根据数据表,必须同时导通1.1V 和2.5V 电源。 这些轨之间是否接受任何延迟?

    2.在 MDI 信号上,我们是否可以通过连接器将 MDI 信号从 PHY 路由到另一个 PCB 或模块?

    3.根据设计检查清单、MDI 信号建议的最大布线长度是2英寸。 如果有什么限制,我们能超越这一点吗?

    由于 Microchip 应用手册 AN2054坚持认为 PHY 和磁性器件之间的距离最大可达3英寸、因此会影响布线长度。

    https://ww1.microchip.com/downloads/en/Appnotes/00002054A.pdf

    参考第7页

    请确认 MDI 信号的最大布线长度。

    此致、

    哈里克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harikrishna、您好!

    请在下面找到我的评论。

    1. 根据数据表、必须同时导通1.1V 和2.5V 电压。 这些导轨之间是否接受任何延迟?

    只要 VDDIO 在这些电源之后斜升、1.1V 和2.5V 可出现50ms 的延迟。 可接受1.1V 至2.5V 之间50ms 的偏斜。

    在 MDI 信号上,我们可以通过连接器将 MDI 信号从 PHY 路由到另一个 PCB 或模块吗?

    不建议这样做。 使用连接器可能会违反 PMA 合规性要求。

    根据设计核对表,MDI 信号的最大建议布线长度是多少,最大为2英寸 如果限制是什么,我们能超越吗?[/报价]

    与上一个选项相同。 如果满足 PMA 合规性要求、则可以增加路由选择。 我们未对布线长度超过2英寸的布线进行任何合规性测试。

    --
    此致、
    Gokul.