This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:输出阻抗

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1245020/tca9517-output-impedance

器件型号:TCA9517

团队、您好!

我们的客户考虑在两个 PCIe 评估板之间以50cm 电线连接一些控制信号。  这些导线由 放在电路板上的 TCA9517驱动、用作信号缓冲器、因此他想知道 TCA9517的输出阻抗、以检查信号质量。 culd 您需要帮助澄清?

此致、

小岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I²C 使用开漏信号;下降沿和上升沿的输出阻抗不同。 在 A 侧、Ω 的输出阻抗为 VOL / IOL≈17 k Ω;在 B 侧、失调电压导致难以计算值、但结果可能是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kojima:

    正如克莱门斯指出的、您可以通过使用 Vol vs IOL 来估计一侧的输出阻抗 R。图1提供了关于最坏情况的表格(VccA=0.9V、VccB=2.7V)。

    B 侧具有电压偏移、因此无法通过此方式计算。 无论电流如何、B 侧都会尝试保持~520mV 的失调电压。 当我们讨论下降时间时、B 侧的输出驱动器应该与 A 侧类似。

    我建议在将通过导线连接的一侧添加串联电阻器、还应尝试将9517设计为使一侧朝向布线。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门、鲍比、

    感谢你的评分 它应该会对客户有所帮助。

    此致、